结果:找到"嘉立创钢网 钢网 ",相关内容1000条
- 如何快速检查钢网开口面积比是否符合IPC7525?
- 致立于SMT行业、奋斗在工艺岗位的朋友们深知诸如:漏印、少锡、拉尖等常见印刷问题(如下图所示),可谓是既见惯不怪又让人十分头疼的事儿……解决途径大多是经过分析验证,最终通过优化钢网开口大小、钢网厚度、钢网材质来做改善。事实证明,这些问题的根源在于:在钢网设计阶段没有充分考虑IPC7525规范中的开口面积比和宽厚比。图一印刷不良实例在IPC7525规范中,针对面积比和宽厚比这两个重要参数,给出了详细计算公式,如下图二所示。在实际印刷过程中,当钢网和PCB分离的时候,锡膏处于被两者争夺的状态,即:锡膏将被转移到PCB焊盘上,或留在钢网开孔的孔壁内。研究表明:当面积比(即开口面积与钢网孔壁面积比值...
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:vayo2021 发帖时间:2021-07-01 14:07:00
- 钢网
- 小弟,初来乍到,请问一下,如果我想在那某个焊盘上不需要开钢网,那我需要在CAM350中删除,可我在那层中删除呢,是在GTS层上删除吗?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 开钢网 发帖人:好好做PCB 发帖时间:2021-04-22 09:52:00
- 是否可以提供与PCB同尺寸的简易钢网?
- 目前的钢网是针对丝印台制作的,体积和重量都很大,不便于运输收纳,生产成本也高。PCB打样大部分都在10x10cm以内,如果同时做钢网,大部分的钢片面积都是浪费掉的,十分不经济。如果能按照目前的机械层来制作和PCB同尺寸的钢网,厂商充分利用拼板,钢片尺寸利用会很充分。没有边框和各种胶,工艺变简单,生产效率提高,还可以同PCB一起运输,节省运费。客户这边,钢网和PCB同时收到,不耽误时间,小尺寸钢网也更容易收纳,样板少量手工印刷,对齐也更容易,价格也更实惠。研发样板阶段这种钢网更合适。大批量上丝印台贴片机再考虑做现在这种常规钢网。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 钢网 发帖人:Echo 发帖时间:2020-08-21 11:53:00
- 品质再升级,嘉立创钢网激光打标替代电印字符
- 很多客户反馈嘉立创传统的字符电印有时不清淅,并且经过多次清洗后,印记会慢慢褪祛。有没有改善的方法呢?经过多次市场调查及产品试用,今天Ta来了....嘉立创钢网品质再升级,钢网字符信息,全新采用激光打标。字迹清淅,让人心旷神怡激光雕刻,印记永不褪色而价格方面,依然是嘉立创的传统做法,提质不提价!保持与电印字符收费一致。欢迎广大客户朋友前来了解下单,同时也欢迎广大客户朋友提出宝贵的意见及建议。
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 嘉立创钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2020-05-23 12:02:00
- 下单钢网,自提地址是在哪里哦?
- 下单钢网,自提地址是在哪里哦?
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-01-04 14:24:00
- 升级不加价!嘉立创钢网大网框质量升级啦!
- 升级不加价!大钢网网框品质再提高!近期,我们将机器印刷使用的大钢网:45x55CM58.4x58.4CM55x65CM73.6x73.6CM等大规格的网框使用AB胶封边。在原来的基础上再加一道工序,多打一层AB胶,网框封胶升级,用来加固网框与钢片的粘合。如下图:看外观没有很大区别,但是这样的网框相比之前的张力更稳定,钢网更牢固,更耐用,更适合清洗。这种做法在行业内目前极为少见。可以很大程度上避免以下这种脱胶情况。特别说明:绝大部分都已经升级,可能有部分规格的厚度还有存货,暂时没有完成升级。
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 嘉立创钢网 钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-07-17 17:22:00
- 关于钢网不再绑定PCB发货,单独计算运费的通知
- 关于钢网不再绑定PCB发货,单独计算运费的通知尊敬的嘉立创客户:因为嘉立创的PCB样板,现在有很多个生产基地。对于客户随pcb下单的钢网,如果PCB不是在深圳发货(即单独发货),一直以来嘉立创都是在亏本垫付运费。目前已经有75%随PCB单的钢网嘉立创已经在垫付运费,随着嘉立创各个PCB生产基地已经全面生产,能够随pcb一起发货的钢网会越来越少。因此,我们计划完全停止钢网绑定随pcb一起发货。无论是单独下的钢网,还是随pcb下的钢网,钢网全部独立发货,独立计算运费。此次调整,涉及到系统功能的调整,我们将在功能上线后,执行此调整,恕不再另行通知。给您带来不便,敬请谅解!
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 运费 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-02-15 16:29:00
- 你用过万用钢网吗?
- 如题,你有使用过万用钢网(也叫活动钢网)吗?就是做一个钢网框架,然后这个框架可以任意替换钢片的(可自行拆卸)那种钢网。这种可以想象到的好处是,只要有这个框架,以后就只需要做钢片即可。节省了加工成本,贮存方面钢片相对来说更方便,对于样板加工非常适合。因为这种钢网目前并不是很普及,欢迎各位用过的客户朋友贴图,评论,从而可以让更多人了解这类新钢网。
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2018-06-13 11:51:00
- 双面板,一面smt,另一面可以开钢网吗?
- 如题,一面做smt,另一面是不是可以开钢网回来自己做回流焊?
- 所属专栏: 激光钢网 标签: smt 钢网 发帖人:RQBH 发帖时间:2018-01-21 17:48:00
- 钢网价格上调通知
- 尊敬的嘉立创钢网客户:由于近期钢网的原材料:网框、钢片、纸箱,价格一直上涨,导致钢网的成本快速上升。即时起调整下面4个钢网的规格价格:30x40,37x47,42x52,28x38(钢片),网络支付价格上调5元。敬请知悉!深圳市嘉立创科技发展有限公司钢网部2017-09-11
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2017-09-12 10:42:00
返回